Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932

Pers

Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan?
Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini.
Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda!
 
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami?

Press release menurut area

Perusahaan Automasi Hemat Biaya
Energy chains® / Kabel manus® / vector®
Bearing datar / Bearing sferis / Pemandu linear Semua
Pabrik Autonomous : inilah cara igus® membu-at automated guided vehicles (AGV) yang lebih aman.11/03/2020

AGV menjadi lebih ringan dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dengan adanya motion plastics® dari igus® yang bebas perawatan.

Saat ini digitalisasi pabrik dan gudang terus meningkat, automated guided vehicles (AGV) terus menerus digunakan dalam intralogistics. Persyaratan performa yang handal untuk memastikan pemrosesan lebih cepat dan aliran material tanpa hambatan. Oleh karena itu, pabrik AGV melengkapi sistem mereka dengan komponen motion plastics® dari igus®, yang mana membuat kendaraan autonomous lebih sedikit perawatan - intensif, lebih ringan dan lebih hemat-energi.

Ketika plastik diolah kembali menjadi minyak: igus®menjadi pioner dalam investasi sistem daur ulang kimia29/01/2020

Teknologi Cat-HTR yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Jerman mampu medapatkan sumber daya minyak dari olahan limbah plastik dalam waktu 20 menit.

Dapat di perbaharui, berkelanjutan dan mengurangi limbah : inilah tujuan yang mendasar dari teknologi Cat-HTR (Catalytic Hydrothermal Reactor). Hal ini dapat digunakan untuk sistem daur ulang limbah plastik dalam waktu 20 menit. Minyak yang di peroleh dapat digunakan kembali untuk membuat produk berbahan polimer yang baru. Untuk mendukung siklus nilai ekonomi dari plastik, igus® kini telah menginvestasikan €4.7 juta pada sebuah perusahaan yang berencana untuk memulai pabrik Cat-HTR komersil pertama.

igus® yang menjadi pioner pertama di seluruh dunia yang memulai program daur ulang untuk energy chains®.13/01/2020

Chain tersebut di daur ulang sehingga baik untuk lingkungan.

Apa yang terjadi ketika plastic energi chain® telah mencapai maksimum masa pakainya? Biasanya, dibuang dan dibakar dengan sampah plastik lainnya. Dengan "igus® green program chainge daur ulang", igus® spesialis motion plastics® sekarang memberikan sesuatu yang baru: para user dapat mengirimkan plastic chain® ke igus® untuk didaur ulang. Mereka dapat menghapus biaya pembuangan dan juga menerima voucher pembelian dari igus. Selain itu, Pelanggan dan juga lingkungan sama-sama mendapat untung dari program ini.

Infographic: how roller energy chains provide more reliability on long travels17/12/2019

Infographic about roller echain

7 plain bearings from igus prove mold resistant12/11/2019

October 30, 2019 – Tests for mold growth by igus have found that seven plain bearings made with iglide materials are resistant to fungi and bacteria.

World Champion with igus: Bremen robots win 2019 RoboCup in Sydney21/10/2019

The Team B-Human won the title in the international robotics competition in the Standard Platform

Robots are increasingly making their presence felt not only in the industry, but also in football. At the international robotics competition - the RoboCup - in Sydney this year, the team B-Human from Bremen showed what small robots can do in the popular sport. Here, the German Standard Platform league champion could fight for the world championship title against the reigning world champion from Leipzig.

readychain: productivity accelerator for machine and plant builders13/09/2019

Construct significantly more efficient machines with harnessed energy chains

Factories, handcrafted products and premium quality – three attributes that almost always influence the price level. Thanks to its readychain concept, igus proves that what is optional, need not be obligatory: the harnessed energy supply systems are custom-made to a large extent, but are already economical for users without any minimum order quantity. The igus model is a relief for machine and plant manufacturers by reducing production costs and potential sources of error from the start of the product life cycle. igus maintains the high quality of the in-house produced readychains by constant innovation of the automation processes: what is necessary and what is possible to make readychain the productivity accelerator for machine and plant builders?

Wear-resistant sliding movement in an extremely small space with iglidur tribo-polymer coating from igus13/08/2019

iglidur coating technology with igus tribo-plastics makes surfaces of metal components resistant to abrasion

For lubrication-free sliding in a very small space, igus has now developed three new materials made of maintenance-free tribo-polymers as coating material for metal components such as metal sheets, valves or even shafts. This means that, for users who do not have enough space to install a plain bearing, a wear-resistant, compact and cost-effective solution is now available.

Find out today about tomorrow's world: igus smart plastics make maintenance intelligent13/08/2019

Smart products made of tribo-polymers increase the service life of machine tools by digitally monitoring their status

"Industry 4.0", "Internet of Things" and "Smart Factory" - these concepts are no longer a vague promise of what is to come. Companies are already able to benefit from the use of intelligent systems and products. At EMO 2019, igus will be showing how machine tool manufacturers and customers can raise their maintenance to a new level and, at the same time, reduce costs by using smart machine components.

Dirt-resistant igus linear system displays wins in long jump09/07/2019

Maintenance-free drylin linear guide enables a laser to slide and ensures fast, visible top marks in the stadium

In order to make the longest distance visible to the audience at the stadium during the long jump event, organisers rely on the laser projection of lines in the sand. One of them is Golden Fly Sports GmbH with its "PrimeLine System". The developers set the highest standards: All components must be robust and above all sand-resistant, but at the same time lightweight. Therefore, lubrication-free and maintenance-free drylin linear guides from igus were chosen.

Two become one: functional furniture "Frida" unites a sofa and a writing desk25/06/2019

Lubrication-free and maintenance-free tribo polymer bearings from igus ensure high flexibility and long life in a new piece of furniture

Working and living in confined spaces is often not so easy. Therefore, the interior design student Valeria Vysozki developed a very practical solution with her piece of furniture "Frida". Relax on the softly upholstered sofa; at the same time, convert its functionality into a workstation by simply pulling out an integrated table. Lubrication-free and maintenance-free high-performance plastics from igus ensure smooth movement.

Enhanced safety in deep drilling rigs:New igus energy chain replaces service loops22/06/2019

Modular e-loop energy chain system for secure cable guidance on the top drive

Extreme conditions often prevail in deep drilling rigs in the oil and gas industry: wind and weather, dirt and harsh handling of installations and equipment affect the machine components. igus has now developed the e-loop for the safe guidance of the top drive. The new modular energy chain made of high-performance plastics ensures a defined bend radius of the cables and withstands vibrations and shocks.

Injection moulding with 3D printing: 55 lubrication-free igus materials for individual wear-resistant parts18/06/2019

igus expands 3D printing service by injection moulding with printed tools for fast production of maintenance-free special parts

Wear-resistant parts are used wherever there is friction between two surfaces. For this reason, designers in many industrial sectors rely on 55 long-lasting, lubrication-free, high-performance polymers from igus. To help users quickly get their special solution made of a suitable material, igus has now integrated the Print2Mould process in its online 3D printing service. With a printed tool, the component is manufactured by injection moulding. To do this, the user simply uploads the STEP file of the wear-resistant part into the 3D printing service, selects the material and requests a quotation. Specifications on the material properties as well as the precision, flexural strength and the price help with the choice.

50 percent lighter: the world's first modular igus hybrid chain made of steel and plastic18/06/2019

Energy supply systems made of steel and plastic easily cope with long, unsupported travels, and are openable and closable quick as a flash

Safe vertical guidance of cables and hoses: igus has now developed its first plastic-steel hybrid chain for these applications. The new energy supply system, called the YE.42, is 50 percent lighter than conventional steel chains due to its high-performance polymers and provides 50 percent more unsupported lengths than plastic energy chains. The hybrid solution has a very high rigidity and is easy to assemble and maintain thanks to its modular design. Operators can rely on work platforms or vertical lifts for a safe, lightweight, cost-effective and quickly replaceable system.