Pers

Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan?
Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini.
Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda!
 
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami?

Press release menurut area

Une chaîne porte-câbles sur mesure et intelligente, configurée en ligne et en trois étapes seulement, pour allonger la durée de vie de manière simple23/05/2023

Les chaînes porte-câbles peuvent maintenant être équipées d'une surveillance intelligente de l'état directement dans le configurateur en ligne, une mesure évitant tout remplacement prématuré

Trouver une solution sur mesure, rapidement et simplement. Pour cela, le spécialiste des plastiques en mouvement igus offre, entre autres, un vaste choix d'outils en ligne. Parmi eux, le « système d'expertise pour chaînes porte-câbles », à l'aide duquel les personnes intéressées peuvent configurer un système de chaînes porte-câbles sur mesure en trois étapes seulement. Avec indication transparente du prix, de la durée de vie et du délai de livraison. Maintenant et pour la première fois, les utilisateurs peuvent aussi directement configurer leur chaîne porte-câbles avec i.Sense EC.W, un capteur d'usure intelligent. Ils disposent ainsi d'un système de chaînes porte-câbles complexe, prêt à raccorder, avec surveillance de l'état en temps réel, le tout en quelques clics seulement.


Le configurateur en ligne « système d'expertise pour chaînes porte-câbles » d'igus détermine pour chaque client la chaîne porte-câbles qui convient de manière optimale à son application, en trois étapes seulement. Pour cela, l'utilisateur n'a qu'à choisir, dans l'outil en ligne, les câbles non confectionnés ou confectionnés ou indiquer en gros la masse de remplissage. Seront ensuite choisis les paramètres du milieu et de l'application, dont la course et la vitesse requise. Enfin, l'utilisateur peut choisir la chaîne porte-câbles adaptée dans la présélection et configurer celle-ci selon ses besoins. Une nouvelle fonction vient maintenant s'y ajouter. Pour la première fois, il peut directement équiper sa chaîne porte-câbles de technologie à plastiques intelligents, c'est-à-dire de capteurs intelligents igus, directement. « Dès que le client obtient une présélection des séries de chaînes qui conviennent, l'outil en ligne indique quels produits peuvent être équipés de plastiques intelligents. La chaîne choisie peut alors être sélectionnée avec un capteur d'usure intelligent », explique Benoit Melamed, Responable Projets i.Sense chez igus France. Le capteur EC.W peut aussi être ajouté simplement à des configurations de chaînes existantes. Le client configure ensuite la division interne de sa chaîne, comme à l'accoutumée. Dans le respect de toutes les règles auxquelles celle-ci est soumise, bien entendu. Il est aussi possible de passer outre ces étapes de préparation en travaillant directement avec la configuration de démonstration.

La surveillance de l'état du système en temps réel, à un prix jamais vu
Dans le cadre de l'industrie 4.0, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à miser sur les capteurs intelligents pour surveiller l'état technique de leurs équipements. Avec le système i.Sense EC.W, cette surveillance de l'état en temps réel est possible. L'entretien devient ainsi mieux planifiable et plus simple sur toute la durée de vie, tandis que son coût baisse. Le capteur d'usure peut être raccordé directement à l'automate programmable industriel de la machine grâce à des contacts sans potentiel intégrés. Le client peut aussi connecter le capteur à différents réseaux et systèmes IoT par l'intermédiaire du module i.Cee et l'intégrer ainsi à un concept de maintenance prédictive. « L'emploi de nos plastiques intelligents peut permettre à l'utilisateur d'éviter des immobilisations imprévues des équipements ainsi qu'un remplacement inutile ou prématuré de la chaîne. Celui-ci peut ainsi allonger la durée de vie des chaînes porte-câbles et augmenter considérablement la disponibilité des équipements », souligne Benoit Melamed avant d'ajouter : « L'intégration de la technologie de plastiques intelligents à notre configurateur en ligne rend cette opération encore plus simple. Le client gagne du temps précieux et obtient un système de chaînes porte-câbles prêt à raccorder, doté d'une surveillance intelligente de la durée de vie, avec un minimum de travail. »

Plus d'informations ici :
https://www.igus.fr/smartconfigurator


Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® GmbH/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus GmbH atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® GmbH menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® GmbH.