Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
speedigus 服務:在 igus 快速客製化耐磨零件21/02/2020
為了能夠始終快速供應和安裝合適的滑動軸承解決方案,igus 擁有超過 12,000 種由耐磨工程塑膠製成的 iglidur 滑動軸承。但有時候客戶要求的產品不在目錄中。為此,igus 使用各種方法製造客製化零件。生產類型由動態工程塑膠專家根據所需數量確定。對於 500 件起的大批量生產,廠內模具製造者用鋼材料構建應用相關模具,然後將其用於射出機中。對於不超過 500 件的小批量或原型,igus 透過 speedigus 生產服務為耐磨特殊零件提供另一種解決方案。speedigus 服務分為 speedimold、speedicut 和 speedifit 部門以及 3D 列印服務,可根據不同應用提供最適合的方法。在視頻中,新產品部門副總裁 Gerhard Baus 為您介紹不同方法的用途:https://youtu.be/x8H9WISW9gQ 圖片說明: 圖片 PM4719-1 speedigus:採用不同的 igus 服務,快速客製化耐磨的特殊零件。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |