Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
RBTX 全球首發:線上平臺將機器人用戶和供應商匯集在一起13/12/2019
RBTX.com 的目標是將低成本機器人技術的所有可能性融合在一個平臺上,使一切變得透明和簡單。igus 連同參加漢諾威工業展的其他 16 家工業合作夥伴,一起展示世界上第一個將供應商和用戶匯集在一起的平臺模型。想法:讓客戶只需點擊幾下滑鼠就可以找到適合自己的機器人解決方案。基本的機電架構是 igus 的“rohbot”的基石,這類機器人包括關節手臂機器人、並聯式機器人和三軸龍門機器人。在下一步,用戶透過添加不同製造商的各個零件(如夾具、相機和控制系統)來補充這種基本結構。這樣做的好處是能夠確定各個零件彼此相容。 供應商接觸到新的目標群體 該線上平臺旨在讓製造商能夠為其低成本的自動化產品開闢新的銷售管道、接觸新的目標群體,並不斷地為平臺添加新的零件。未來,用戶將始終可以及時、透明地瞭解快速發展的細分市場。igus digITal 負責人 Christian Batz 解釋道:“RBTX.com 概念適用於公司、初創企業、研究機構和機械工程公司,提供快速、客製化、設備攤提時間短的機器人解決方案,成本最低只需幾千歐元。這是進入自動化時代和投資未來競爭力的低風險方式。” 將來,該平臺還將實現機器人機構的配置,從減速機、關節和連接零件開始。 數位影像:機器人技術的真實和數位世界融合在一起 在漢諾威的展臺上,擴增實境 (AR) 可用於在虛構的生產環境中模擬機器人的數位影像,包括機器人的所有運動。AR 工具將整個機器人呈現在參觀者眼前,讓人們有興趣瞭解平臺可能的未來。透過這種方式,客戶可以在其機器人單元中觀察機器人及其工作範圍和運動,並且可以直接在機器上現場進行觀察,還可在需要時進行調整。Christian Batz 表示:“使用者可以在平板電腦上觀看現實和數位機器人的交互。使用者還會發現配置是否有效,以及它是否適合應用的場所。RBTX.com 的這一願景展示了用戶如何直接透過低成本自動化和數位化的組合獲益。” 圖片說明: 圖片 PM2219-1 在漢諾威工業展上,igus 將向全球首次展示 RBTX:將低成本機器人技術的供應商和用戶匯集在一起的平臺。 (來源:igus GmbH) 圖片 PM2219-2 igus 將與參觀者一起,利用擴增實境(AR)工具展望未來,直接在機器上模擬數位影像。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |