Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
工程运动塑料的里程碑——igus成功交付第1000台岸边集装箱起重机的拖链系统17/11/2017
2017年11月3日,易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司(简称igus)向全球领先的港口机械制造商上海振华重工集团(简称ZPMC)成功交付第1000台集装箱岸桥拖链系统,并于ZPMC长兴基地举行了简短的交付仪式。这台起重机将在调试完成后,安装在马士基集团(简称APMT)旗下的荷兰鹿特丹自动化码头。igus全球起重机行业总监Theo Diehl先生、igus中国区执行总经理毛建军先生、振华重工的陈总和项总等负责人,以及APMT CES 的胡经理、孟经理、李经理等负责人参加活动。 仪式当天,igus全球起重机行业总监Theo Diehl先生在致辞中表示:“1998年,igus工程塑料拖链系统被第一次应用于集装箱岸桥,这是一个巨大的突破;2017年,igus成功交付第1000台集装箱岸桥拖链系统,这是一个值得自豪的里程碑。近20年来,在ZPMC、APMT等重要客户的长期支持和反馈下,igus不断优化产品性能和创新解决方案,从行业新丁不断成长为行业领导者。如今,igus解决方案已成为业内公认的最先进技术,被越来越多的客户所采用;未来,igus将持续研发和拓展智能化解决方案以实现拖链系统的自主监控、自主诊断、自主预警,也坚信igus会和ZPMC及APMT有更多更好的合作。” 工程塑料专家igus一直秉承着“精进技术、降低成本”的理念,针对用户提出的更高速度、更长行程、更长寿命的要求,开发出了轻量化且使用寿命更长的轮式拖链,并将其成功应用于集装箱岸桥,进行能量和数据传输。在不断积累经验的同时,igus专家团队深入研发,先后开发出重型轮式拖链和P4轮式拖链,通过独特的双滚轴设计,能够以极低的噪音和振动运行,且使用寿命也更长。除了轮式拖链,其它一些如符合EN6060标准的耐海水腐蚀的铝槽系统等最初为起重机行业开发的产品,现在也已成为业内其他领域的解决方案,深受港口设备制造商和终端码头用户的欢迎。 ZPMC的陈总衷心为igus取得的成绩感到高兴,并提出了更高的期望:“igus和ZPMC双方多年来紧密合作,见证了彼此的进步发展和蜕变精进。未来,双方更要勠力同心、砥砺前行,一方面,igus要继续优化产品性能,为ZPMC和业内客户提供一流的产品和技术支持;另一方面,面对全球港口的自动化和智能化趋势,ZPMC也要抓住机遇、迎接挑战,并对igus产品和解决方案提出更高的要求,以持续创新的精神,成为各自领域内的开拓者和领导者。”APMT的李经理在讲话中,也对igus一贯的优质产品和先进技术表示了肯定,并期待双方能进一步巩固和深化合作。 正如众多客户所期许的那样,igus顺应行业趋势,聆听客户需求,对产品和解决方案乃至全寿命周期的服务进行持续的优化和改善。igus中国区执行总经理毛建军先生表示:“针对全球港口设备的智能化趋势和行业发展潜力,igus现已率先提出了“智能塑料”的概念,并研发出了一系列 isense智能模块,可实现在线监测,并对接近服务寿命周期的产品提出预警,以便提前更换维修,借此实现现场管控,避免意外停机。此外,我们针对国内终端用户组建了码头巡检团队,承诺对国内每一台应用igus拖链系统的设备进行半年一次的检查,并提供检查报告。”可以预见,凭借专业的技术、一流的服务、持续的创新精神和追求卓越的理念,igus今后会拥有更多的机会为更广泛的客户群体提供更优质的服务。 |