Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
取り付けるだけで角度調整可能な樹脂製アングルアダプター「ibow」01/06/2017
モーションプラスチック・カンパニー(※)のイグス株式会社(東京都墨田区) は、⼿軽にスピーディーに角度形成できるケーブル用アングルアダプター「ibow(ア イ・ボウ)」を開発しました。コネクタ付きケーブルを取付け後でも簡単に角度付け することができます。コネクタをケーブルから取り外す必要がないため、作業の確実 性が確保されます。ユーザーにとって「ibow」はコネクタコストの低減になるのに加 えて、保管や取付けのコストも削減されます。 「ibow」の取付け方法は、コネクタに添えて、ケーブルを曲げて固定するだけで完 了です。射出成形樹脂で作られた「ibow」は下向き、上向き、横向きなどお好みの角 度で、装置に接続されたケーブルの向きを固定することができます。 「ibow」は後付けできるため、特別なアダプタ無しでケーブルを装置に簡単に取り 付けできます。アングルコネクタよりもストレートコネクタの方がはるかに低コスト であり、コネクタ自体も1種類で済むことと、組付けに特別な技術が不要であることに よりハーネスコストが削減できることが大きなメリットになります。ユーザーは、1種 類のコネクタをハーネス済みレディーチェーン(※※)として購入し、接続する装置 ごとに最適な角度で後からアングルアダプターを付けることができるのです。これに より、処理や保管の費⽤が削減されるだけでなく、何よりもミスを回避できます。 |