Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932

Pers

Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan?
Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini.
Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda!
 
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami?

Press release menurut area

Perusahaan Automasi Hemat Biaya
Energy chains® / Kabel manus® / vector®
Bearing datar / Bearing sferis / Pemandu linear Semua
motion plastic to go: igus membuka stasiun penjemputan untuk pengambilan tanpa kontak12/01/2021

Aman, mudah, dan cepat - layanan penjemputan baru untuk pelanggan yang mengumpulkan sendiri dengan pilihan lebih dari 230.000 motion plastic

Pesan barang, ambil sendiri, dan instal langsung: igus GmbH sekarang menawarkan layanan "motion plastics to go". Dengan penjemputan ditempat, pelanggan dapat dengan mudah dan aman mengakses pilihan mereka lebih dari 230.000 komponen tribo-polimer dari stok. Karena pemindahan yang tanpa kontak, aturan kebersihan dan jarak yang penting diperhatikan.

Ketika plastik diolah kembali menjadi minyak: igus®menjadi pioner dalam investasi sistem daur ulang kimia29/01/2020

Teknologi Cat-HTR yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Jerman mampu medapatkan sumber daya minyak dari olahan limbah plastik dalam waktu 20 menit.

Dapat di perbaharui, berkelanjutan dan mengurangi limbah : inilah tujuan yang mendasar dari teknologi Cat-HTR (Catalytic Hydrothermal Reactor). Hal ini dapat digunakan untuk sistem daur ulang limbah plastik dalam waktu 20 menit. Minyak yang di peroleh dapat digunakan kembali untuk membuat produk berbahan polimer yang baru. Untuk mendukung siklus nilai ekonomi dari plastik, igus® kini telah menginvestasikan €4.7 juta pada sebuah perusahaan yang berencana untuk memulai pabrik Cat-HTR komersil pertama.

igus® yang menjadi pioner pertama di seluruh dunia yang memulai program daur ulang untuk energy chains®.13/01/2020

Chain tersebut di daur ulang sehingga baik untuk lingkungan.

Apa yang terjadi ketika plastic energi chain® telah mencapai maksimum masa pakainya? Biasanya, dibuang dan dibakar dengan sampah plastik lainnya. Dengan "igus® green program chainge daur ulang", igus® spesialis motion plastics® sekarang memberikan sesuatu yang baru: para user dapat mengirimkan plastic chain® ke igus® untuk didaur ulang. Mereka dapat menghapus biaya pembuangan dan juga menerima voucher pembelian dari igus. Selain itu, Pelanggan dan juga lingkungan sama-sama mendapat untung dari program ini.

Dirt-resistant igus linear system displays wins in long jump09/07/2019

Maintenance-free drylin linear guide enables a laser to slide and ensures fast, visible top marks in the stadium

In order to make the longest distance visible to the audience at the stadium during the long jump event, organisers rely on the laser projection of lines in the sand. One of them is Golden Fly Sports GmbH with its "PrimeLine System". The developers set the highest standards: All components must be robust and above all sand-resistant, but at the same time lightweight. Therefore, lubrication-free and maintenance-free drylin linear guides from igus were chosen.

Two become one: functional furniture "Frida" unites a sofa and a writing desk25/06/2019

Lubrication-free and maintenance-free tribo polymer bearings from igus ensure high flexibility and long life in a new piece of furniture

Working and living in confined spaces is often not so easy. Therefore, the interior design student Valeria Vysozki developed a very practical solution with her piece of furniture "Frida". Relax on the softly upholstered sofa; at the same time, convert its functionality into a workstation by simply pulling out an integrated table. Lubrication-free and maintenance-free high-performance plastics from igus ensure smooth movement.

Enhanced safety in deep drilling rigs:New igus energy chain replaces service loops22/06/2019

Modular e-loop energy chain system for secure cable guidance on the top drive

Extreme conditions often prevail in deep drilling rigs in the oil and gas industry: wind and weather, dirt and harsh handling of installations and equipment affect the machine components. igus has now developed the e-loop for the safe guidance of the top drive. The new modular energy chain made of high-performance plastics ensures a defined bend radius of the cables and withstands vibrations and shocks.

50 percent lighter: the world's first modular igus hybrid chain made of steel and plastic18/06/2019

Energy supply systems made of steel and plastic easily cope with long, unsupported travels, and are openable and closable quick as a flash

Safe vertical guidance of cables and hoses: igus has now developed its first plastic-steel hybrid chain for these applications. The new energy supply system, called the YE.42, is 50 percent lighter than conventional steel chains due to its high-performance polymers and provides 50 percent more unsupported lengths than plastic energy chains. The hybrid solution has a very high rigidity and is easy to assemble and maintain thanks to its modular design. Operators can rely on work platforms or vertical lifts for a safe, lightweight, cost-effective and quickly replaceable system.

Injection moulding with 3D printing: 55 lubrication-free igus materials for individual wear-resistant parts18/06/2019

igus expands 3D printing service by injection moulding with printed tools for fast production of maintenance-free special parts

Wear-resistant parts are used wherever there is friction between two surfaces. For this reason, designers in many industrial sectors rely on 55 long-lasting, lubrication-free, high-performance polymers from igus. To help users quickly get their special solution made of a suitable material, igus has now integrated the Print2Mould process in its online 3D printing service. With a printed tool, the component is manufactured by injection moulding. To do this, the user simply uploads the STEP file of the wear-resistant part into the 3D printing service, selects the material and requests a quotation. Specifications on the material properties as well as the precision, flexural strength and the price help with the choice.

Clean, safe, detectable: New igus tribo polymers for food contact14/06/2019

The motion plastics specialist relies on optically and magnetically recognisable materials for plain and spherical bearings

Media resistance, lubrication-free and corrosion-free: these are the requirements machine components in the food industry have to meet today. In order to be able to quickly identify broken pieces in the event of damage to a system, igus has now developed two new optically and magnetically detectable materials for its plain and spherical bearings: the iglidur FC180 and igumid FC. The materials comply with FDA and EU10/2011 regulations and are therefore ideal for use in the food industry.

Surfing on tarmac with wear-resistant plain bearings from igus13/06/2019

iglidur Z and iglidur J350 high-performance plastics ensure safe bearings in an innovative skateboard

The Curfboard is a new type of sports equipment that combines a surfboard and a skateboard and in the process, has to withstand extreme loads. Especially high are the demands on its moving components, including the bearings. These must be wear-resistant, resilient, maintenance-free and reliable even under the toughest "Curf" conditions. Therefore, the developers at the curfboard GmbH rely on wear-resistant plain bearings made of iglidur Z and iglidur J350 high-performance polymers from igus.

Small, compact and cost-effective: new lubrication-free toothed belt axis from igus11/06/2019

Lightweight and compact toothed belt axis ensures Low Cost Automation in the tightest of spaces

Fast automation in confined installation spaces: igus has now developed an extra-compact toothed belt axis based on its flat drylin N linear system. The new axis consists of a completely standard fitment of components and is thus easily assembled within a few minutes and cost-effective. Equipped with motor and control, the new system can carry loads of up to 20 Newton and a translation of 60 millimetres per revolution.

No lubrication in spite of metal with maintenance-free igubal polymer spherical bearings10/06/2019

Lubrication-free igus spherical balls now available with cost-effective sheet metal housing

Heavy dirt accumulation, dust and swarf are commonplace for pillow blocks and fixed flange bearings. Constant lubrication and maintenance is therefore necessary. With the injection-moulded igus spherical balls, customers can resort to a lubrication-free and maintenance-free solution for their metallic pillow blocks. igus has now developed new spherical balls made of the high-performance plastic iglidur J, specifically for cost-effective sheet metal housings. These can be mounted in seconds. The complete solution is available directly from stock.

e-chain expert: ready-to-connect energy supply system easily configured online09/06/2019

New igus online tool enables a quick configuration of harnessed energy chain systems

Quick and easy configuration of complete energy supply systems now ensured by the igus e-chain expert. With the newly developed online tool, users can design their own guaranteed ready-to-connect energy chain system, in just a few steps. Here, the interior separation is made automatically and the user receives reliable information on the durability of the energy chain and cables used. This allows the customer to easily choose the most cost-effective system which fits their application.

Clean guidance: New igus liner with FDA and EU conformity for linear systems21/02/2019

The company igus is expanding its range of liners with the FDA and EU-compliant high-performance plastic iglidur A160

Linear guide systems from igus ensure the precise and quick adjustment of machines in the food and beverage industry. Integrated, maintenance-free and wear-resistant liners used in the carriages enable the linear guides to glide without lubrication. The company igus has now developed an FDA and EU-compliant liner made from the high-performance plastic iglidur A160, which is particularly suitable for the special hygienic requirements of the food industry. It is particularly characterized by its long service life on FDA and EU-compliant stainless steel shafts and in wet areas.

Pembayaran mudah


Alamat

PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD Sektor XI, Blok L1 No. 15, Tangerang Selatan, Indonesia 15314